主题中讨论的其他器件:CSD16406Q3
原型板中包含以下电路:
此时、我已经验证了所有封装和布局是否正确、所有连接是否良好。 但是、当我插入电池时、Q7中的两个 FET 不会导通、并且没有建立返回路径。 我还注意到、U10和 U11都被移除、从而完全隔离 BQ29700功能。 仍然不会导通 FET。 我确实发现、为 Q7选择的双 FET 实际上在封装中内置了1k 栅极电阻器。 我想知道这是否会导致足够的接通延迟、使芯片在 GND 和 BAT_RTN 端子之间看到高电压、并认为存在故障情况。 但它不会尝试恢复。
另一件事-我在 GND 和 BAT_RTN 之间连接了一个100k 电阻器。 在这种情况下、它将在~1秒延迟后打开、但随后是稳定的。 我可以在两个 FET 的栅极上看到适当的电压、然后我可以移除100k 电阻器并使其保持导通状态。 它只需要某种启动即可使其稳定下来。 有人以前遇到过这种情况吗? 是否可以是1k 栅极电阻器? 器件- MTM78E2B0LBF -专为此应用而设计、因此我不了解该行为。
谢谢、
Jamie