请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54561-Q1 在1MHz 开关频率下工作时,转换器的效率如何? 输入电压=28V、输出电压=7.5V、输出电流=1.25A。
IM 效率达到80%。 这是预期的效率吗? 您能否提供1MHz 开关频率的效率图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在1MHz 开关频率下工作时,转换器的效率如何? 输入电压=28V、输出电压=7.5V、输出电流=1.25A。
IM 效率达到80%。 这是预期的效率吗? 您能否提供1MHz 开关频率的效率图