This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:1MHz 开关频率下的效率图

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783376/tps54561-q1-efficiency-graph-at-1mhz-switching-frequency

器件型号:TPS54561-Q1

在1MHz 开关频率下工作时,转换器的效率如何? 输入电压=28V、输出电压=7.5V、输出电流=1.25A。

IM 效率达到80%。 这是预期的效率吗? 您能否提供1MHz 开关频率的效率图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    建议使用 Webench 估算您的效率。  这是它根据您的输入生成的图形。

    希望这对您有所帮助?