大家好、团队、
客户需要使用2.5-3V 工作电压驱动单个1A (3W) LED、并考虑使用 TPS92512HV 实现恒定电流源和 PWM 调光。 除了512项建议外,我们还有其他建议吗? 如果电流设置为1A 而不是更高、我认为513可以正常工作。 输入电压为24V。
需要注意的另一个问题是、我们如何设置 Vout 最小和最大界限? 例如、如何在 EVM 设计中设置限制? 它是否仅基于应用? 提出要求的原因是确保采用正确的设计可支持2.5V 输出电压。
数据表的第8.4.2节讨论了 Ton (min)限制、但还有其他需要考虑的问题吗? 假设数据表中的等式12和假设24V 输入和开关频率为100kHz,那么我们是否可以说 Vout(min)= 24V*100kHz*140ns = 0.336V?
谢谢!
*帖子已更新以反映客户的 Vin 信息。