This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:最小/最大 VOUT

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV, TPS92512, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828897/tps92512hv-min-max-vout

主题中讨论的其他器件:TPS92512HVTPS92512TPS92513

大家好、团队、  

客户需要使用2.5-3V 工作电压驱动单个1A (3W) LED、并考虑使用 TPS92512HV 实现恒定电流源和 PWM 调光。 除了512项建议外,我们还有其他建议吗? 如果电流设置为1A 而不是更高、我认为513可以正常工作。 输入电压为24V。  

需要注意的另一个问题是、我们如何设置 Vout 最小和最大界限? 例如、如何在 EVM 设计中设置限制? 它是否仅基于应用? 提出要求的原因是确保采用正确的设计可支持2.5V 输出电压。

数据表的第8.4.2节讨论了 Ton (min)限制、但还有其他需要考虑的问题吗? 假设数据表中的等式12和假设24V 输入和开关频率为100kHz,那么我们是否可以说 Vout(min)= 24V*100kHz*140ns = 0.336V?

谢谢!

*帖子已更新以反映客户的 Vin 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    TPS92512是一款1.5A 降压 LED 驱动器、因此它也适用于1A 甚至高达1.5A 的应用、不会超出数据表规格。

    由于 TPS9512是电流驱动器、LED 正向电压决定了 Vout。  这基于您的应用。

    第8.4.2节: 此限制是为了使您的输出电压不会违反器件的最短导通时间(脉宽)。  您的计算正确。  因此、对于100kHz 开关频率、您可以拥有的最小输出电压为0.336V。  因此、对于2.5V 至3V 的要求、应该没有问题。  但是、如果您的频率高达1MHz、则 Vout (min)= 3.36V、它将不适用于您的应用。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:  

    感谢您的响应、我认为512是2.5A、513是1.5A 器件、对吧?  那么、TPS92513也是一个选项吗?

    在器件的产品页面中、我们指定 Vout (min)= 0.2V、其来源是什么? 了解限制 Vout 最小值和最大值的任何其他条件将非常有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、拼写错误。。。我想 SAT TPS92513是1.5A 器件、可用于您的应用。

    您的问题可以在实际了解降压稳压器在电流驱动器中的工作原理的情况下得到解答。  最大电压不能超过 VIN、因为它是降压。  最小输出电压受最小导通时间和感测电压的限制、以使电路正确感测。

    谢谢 Tuan