This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:VSYS 降压和 LDO 的源

Guru**** 2524580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829577/bq25121a-source-for-vsys-buck-and-ldo

器件型号:BQ25121A

 大家好、

请您协助处理以下请求:

######################################

在我们的系统中、我们使用5V 电源驱动 IN 输入。

 这是设置:

输入端的电池和5V 电压均已连接。

2.蓄电池充电被禁用。

 

未决问题:

在上述设置中、哪个源将驱动 VSYS 降压和 LDO?  输入电压(5V)还是电池电压?

2.电池在此状态下是否会对 PMIC 运行产生影响? 不清楚。 在此设置中、您是否确定 IN 输入(5V)是电源。 您能验证这一点吗?

 

谢谢、

Fabio