请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3600 在讨论 TPS3600D33PWR 之后、我有以下几个问题:
- 在数据表的第9页的看门狗部分、它表示"如果未连接输入、看门狗被禁用、并且将在内部重新触发"。 。 您能详细说明一下这种说法吗? 这是否意味着用户必须使用此看门狗功能、否则芯片将消耗更多电流? "内部再触发"到底意味着什么?
- 输出/RESET 引脚是漏极开路还是推挽? 如果它是推挽式、那么在连接到微控制器中的开漏复位时、我是否应该使用二极管?
谢谢。