This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3600:WDI 和/RESET 引脚

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783321/tps3600-wdi-and-reset-pins

器件型号:TPS3600

在讨论 TPS3600D33PWR 之后、我有以下几个问题:

  1. 在数据表的第9页的看门狗部分、它表示"如果未连接输入、看门狗被禁用、并且将在内部重新触发"。 。 您能详细说明一下这种说法吗? 这是否意味着用户必须使用此看门狗功能、否则芯片将消耗更多电流? "内部再触发"到底意味着什么?
  2. 输出/RESET 引脚是漏极开路还是推挽? 如果它是推挽式、那么在连接到微控制器中的开漏复位时、我是否应该使用二极管?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    看门狗功能不能被禁用/关闭。 如果看门狗输入保持悬空、则器件将创建激励或转换到看门狗电路块、以便器件不会创建错误复位、因为看门狗计时器仍在运行。
    2.推挽。 您能说明一下什么是开漏复位吗? 我认为复位(到 MCU)只是一个缓冲器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的快速回复。

    1. 您已对此项目进行了说明。
    2. 开漏复位意味着复位电路是一个开漏电路。 如果微控制器想要复位电路板(=0、开漏)、但 TPS3600的/RESET 驱动为高电平(=1)、则这将导致争用。 在本例中、我们需要一个二极管来阻止它。 无论如何、我知道这是一个用于/reset 的推挽电路。  

    David