This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:DSBGA 推荐的封装

Guru**** 1831600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TPS7A05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783277/tps7a05-dsbga-recommended-footprints

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件:TPS22916

针对 TPS7A05组件(YKA0004)的 DSBGA 封装的建议封装尺寸将阻焊层定义焊盘指定为首选封装、而针对 TPS22916 (YFP0004)的(例如) DSBGA 封装将非阻焊层定义为首选实施。 这些封装非常相似、只有 YKA0004稍小(0.35mm 焊球间距与0.4mm 焊球间距)。 为什么推荐为 YKA0004使用阻焊层限定焊盘? 我更喜欢使用非阻焊层限定焊盘、但我犹豫不考虑数据表中列出的首选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您将此事提请我们注意。 我同意我们通常建议使用非阻焊层限定(NSMD)焊盘、如以下应用报告中所述。 我将把这一信息转发给我们的封装团队、以更新图纸。 如果您喜欢使用 NSMD 焊盘、我将遵循应用报告。

    www.ti.com/.../snva009ag.pdf

    我们还在产品文件夹中提供 CAD 文件、以帮助加快布局过程:
    www.ti.com/.../pinout-quality

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。 应用手册包含有用信息。 基于此、我想我将使用 NSMD 焊盘、我们计划使用 LDI 阻焊层来保持严格的注册。 如果您发现 TPS7A05数据表推荐 SMD 焊盘的原因、请告诉我。

    此致、
    MKE