请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A05 主题中讨论的其他器件:TPS22916、
针对 TPS7A05组件(YKA0004)的 DSBGA 封装的建议封装尺寸将阻焊层定义焊盘指定为首选封装、而针对 TPS22916 (YFP0004)的(例如) DSBGA 封装将非阻焊层定义为首选实施。 这些封装非常相似、只有 YKA0004稍小(0.35mm 焊球间距与0.4mm 焊球间距)。 为什么推荐为 YKA0004使用阻焊层限定焊盘? 我更喜欢使用非阻焊层限定焊盘、但我犹豫不考虑数据表中列出的首选项。