你好
我有几个与 TPS54531有关的具体问题、涉及到它的可靠性。 目前、我们的设计中采用了这种方法来提供12V 电压轨。 我们的工业应用需要20年的寿命。 最高工作温度为80C。 我们想执行 PCB 板级 HAST 测试。
根据我们的计算(阿累尼乌斯核桃方程) 、我们认为我们需要在125C/95RH 下测试电路板的 HAST 150小时
在我看来、TPS54531不符合汽车标准。 但其可靠性信息提到、它已经通过 了 THB/HAST 的 JESD22-A101/JESD22-A110测试、以及温度循环的 JESD22 A-104测试
。 在我看来、这些似乎是一种汽车标准。 如果我错了、请纠正我的问题? 这是否意味着 THB/HAST 和温度循环符合汽车可靠性标准?
2.数据表中最高的工作温度为85°C。 这是否意味着它只经过 THB 而不是 HAST、因为 HAST 为125C?
3.您认为我们最好在 TPS54531开启的情况下(但在零负载条件下)对我们组装的 PCB 板进行150小时125C/95RH 测试。 或者、我们是否应该寻找符合汽车标准且额定温度为125C 的新稳压器?
谢谢
Raghu