This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:可靠性问题(HAST)

Guru**** 2388130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846221/tps54531-reliability-question-hast

器件型号:TPS54531

你好

我有几个与 TPS54531有关的具体问题、涉及到它的可靠性。 目前、我们的设计中采用了这种方法来提供12V 电压轨。 我们的工业应用需要20年的寿命。 最高工作温度为80C。 我们想执行 PCB 板级 HAST 测试。

根据我们的计算(阿累尼乌斯核桃方程)  、我们认为我们需要在125C/95RH 下测试电路板的 HAST 150小时

在我看来、TPS54531不符合汽车标准。 但其可靠性信息提到、它已经通过 了 THB/HAST 的 JESD22-A101/JESD22-A110测试、以及温度循环的 JESD22 A-104测试  

。 在我看来、这些似乎是一种汽车标准。 如果我错了、请纠正我的问题? 这是否意味着 THB/HAST 和温度循环符合汽车可靠性标准?  

2.数据表中最高的工作温度为85°C。 这是否意味着它只经过 THB 而不是 HAST、因为 HAST 为125C?  

3.您认为我们最好在 TPS54531开启的情况下(但在零负载条件下)对我们组装的 PCB 板进行150小时125C/95RH 测试。 或者、我们是否应该寻找符合汽车标准且额定温度为125C 的新稳压器?

谢谢

Raghu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议的工作温度为–40°C 至150°C、而不是85°C

    我认为它是否可用于您的应用、取决于输入电压、此 IC 的最大输入电压为28V。

    公司是什么? TPS54531用于何处? 输入电压是多少? 应用是什么?

    对于20年的生命周期、我不确定。 它需要我们的 CQE 给出评论。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn  

    感谢你的答复。 一些后续行动

    1.150C 似乎是工作结温(第7.1节)。 我不确定这是否与工作环境空气温度相同。 数据表的封装选项附录页面中的工作温度为 TPS54531DDAR 封装提供85C 的温度。 如果我仍对数据表有误解、请更正我的问题。  

    输入电压最大为24V。 它是用于太阳能热水的工业应用。 我们已经在毫无问题地使用它。 但我们的问题是其生命周期的可靠性。 因此、我们将讨论 HAST 和温度循环以及汽车认证的问题。 这个问题仍然没有得到解答。 您团队中的任何人能否给我们回复?

    谢谢

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    是的、这是结温、对于环境温度、它由 VIN、VOUT、IOUT 和布局决定、以确保 OTP 未触发。

    对于问题2、我将转至 CQE。  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    下面是有关生命周期的数据、希望它对您有所帮助。

    您可以在以下网站上获取更多信息。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=TPS54531DDA&CPN=&partNumber=TPS54531#resultstable

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn  

    感谢您提供数据。 但我不确定如何根据您发送的数据估算生命周期。 您能解释一下吗?  

    VIN = 24V、Vout = 12V、Iout = 2A

    此外、您的 CQE 何时能够回答有关汽车认证的 HAST、温度循环问题? 我将重复下面的问题,以确保:)  

    在我看来 、TPS54531不 符合汽车标准。 但其可靠性信息提到、它已经通过 了 THB/HAST 的 JESD22-A101/JESD22-A110测试、以及温度循环的 JESD22 A-104测试  

     在我看来、这些似乎是一种汽车标准。 如果我错了、请纠正我的问题? 这是否意味着 THB/HAST 和温度循环符合汽车可靠性标准?  

    谢谢
    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    下面的答案来自 QRE、

    "对于 JESD22-A101/JESD22-A110和 JESD22 A-104、它们是测试方法。

    尽管汽车 Qual 使用这些测试方法。 但这并不意味着该器件可以满足汽车标准。

    除了测试方法之外、还需要满足汽车品质的其他要求(ATE 温度等)。"

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    谢谢。 这绝对有帮助。 您能否解释一下我如何解读您在整个生命周期中发送的数据?

    拟合值是否为0.5A 基准? 它太低而不是实际值。 我是否必须从 ELFR DPPM 计算 FIT 和 MTBF? 我不确定如何解读这些值?  

    谢谢

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    很抱歉、我也不知道这些值的含义。 我将询问 CQE 或 QRE。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    下面的反馈来自我们的 QRE。

    "FIT"和 MTBF 值来自该技术平台(非单个器件)中的实际 HTOL 数据。"

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn  

    也许您误解了我的问题。 我意识到 FIT 和 MTBF 数据来自实际 HTOL 数据。

    让我再次解释我的问题-  

    根据数据、我看到 FIT 为0.5%、MTBF 为1.96 x 10^9。  

    在计算产品的预期寿命时、这些数字非常不现实。 即使对于电容器等简单器件、FIT 也约为16.5、MTBF 约为6918年。 这使其具有99%的持续10年的可能性。 考虑到这一点、复杂降压的适用性如何为0.5%。  

    我不理解如何解读数据。 QRE 能否帮助解释这些数字?  

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    以下为 QRE:

    TPS54531的工艺通常是一个成熟的工艺。

    在过去几年中、样片尺寸50483将所有承受 HTOL 应力的器件组合在一起、以获得适合这一技术水平的 MTBF/FIT。

     肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    请给我发送一封电子邮件、我将向您展示更多说明和一些数据。 我的电子邮件地址:shawn-nie@ti.com

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    我今天早上给您发送了一封电子邮件。  

    谢谢