This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:查看 lm5010原理图

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829298/lm5010-review-lm5010-schematic

器件型号:LM5010

尊敬的 E2E:

请帮助查看下面的 LM5010原理图。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、
    您的大多数设计都可以检验出来。  以下是一些注意事项:


    1) 1) 确保您的电感器饱和至~1.5A 以上。 电感器的容差和温度系数可能导致饱和降至低于其典型值。  


    2) 2) 您在同一设计中展示了纹波注入和前馈。  这可能会导致纹波注入电阻器的值较低。  请注意、如果填充了纹波注入电路、则应取消填充 CFF、从而允许为注入电阻器 R1944使用更大的值、除非使用4.7K 电阻器是可以的。  该电阻器将消耗大量功率。


    3) 3)我注意到在不需要高电压的情况下使用高电压电容器: CSS 和 C801 (CVCC)。


    此致、Robert