This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:去饱和未激活电压高于1V

Guru**** 2537040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848147/iso5852s-desaturation-inactive-higher-than-1v

器件型号:ISO5852S

大家好、团队、

我们遇到了故障的旅行问题。

我们看到去饱和器上的标准 A 脉冲(在我们的正弦调制中的某处)高达10V

第一幅图片具有去饱和引脚电压的栅极信号。

 

我们有两张图片、其中 V221和 R226之间的电压测量首先在 X220上没有跳线、而在 X220上有一个跳线

ISO5852似乎无法处理来自电路的电流

注:原理图中的引脚编号来自 ADUM4135、我们已将其替换为 TI 并交换 R-ON 和 R-OFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrie、

    乍一看、由于 IGBT 或 MOSFET 关断、导致电容器充电至阈值电压以上、因此可能会出现一些反向电流。 一种可能性是将 R226增大到1kOhm。 您用于 DESAT 检测的目标电压阈值是多少?您需要的消隐时间是多少? 使用 R222是否也是必需的?

    DESAT 在开启期间是否显示正常电压波形? 您可以分享该波形吗?  

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrie、

    在任何情况下、由于驱动器被关闭、输出不受影响。 您也不应看到 nFLT 引脚、因为驱动器输入为低电平。 是这样吗?

    此致、

    Audrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    我们的原型逆变器采用 SiC MOSFET。  
    {700 V DC、40 kHz、正弦滤波器}

    目标阈值现在为3.5V 10us (需要@ 220pF 的 R222)

    我们开始此测量、因为30分钟后、在80kW 下、我们从 TI 驱动器获取故障信号。
    该相位的 SiC-MOSFET 温度大约为 SiC-MOSFET 上方的电子器件处于自然通风环境(21 C)中。

    我们在0kW (正弦滤波器已连接)和"冷"系统下进行了测量、此时没有故障信号。

    此致、

    Harrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    波形关闭/打开。  我在开启时没有发现任何问题、只有去饱和-卸载电容器 MOSFET 才能在脉冲开始时提供更多电流?

    我在 Excel 测量中也有此图片(500MSA/s)

    此致 Harrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrie、

    谢谢。 我看到您如何根据原理图得出3.5V DESAT 阈值电压。 但是、10us 消隐时间似乎比实际得到的时间长得多、这更像是220pF 电容的低于2us 消隐时间。 但是、由于您使用的是 SiC、因此考虑到快速关断速度、低于2us 的消隐时间是可以接受的。

    感谢您分享额外的波形。 那么、在关断期间、SiC MOSFET 的高正 dv/dt 似乎是一个问题。 如果可能、您能否尝试将 R226增大到1kOhm 以查看是否有任何改进?

    在此瞬态期间、您是否能够测量 DESAT 引脚上的电流?

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrie、

    只想检查这个线程。 您的电路的性能是否得到了改善? 如果是、请单击绿色按钮以告知我们已解决。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、
    在经历了一些困难之后、我进行了测量(而不是来自电流)。
    我使用 100E 和820E 进行了测量、这是额外的测量通道1 U 漏源。
    图1:高 DESAT 信号上的100E 触发器。

    图2 100E 下 DESAT 信号

    图3 820E 尝试在最高的去饱和信号上触发(关闭时)

    图4 820E 开-关脉冲

    高 DESAT 脉冲消失。

    要了解测量结果、ISO5852中的去饱和 FET 是否具有高阻抗以及高 dU/dt 峰值、这是信号的问题? 当栅极信号为低电平时、ISO5852是否会因去饱和故障跳闸而被阻止?

    我们将面临一个挑战、那就是加快去饱和之旅。

    我们认为 R222必须从10k 更改为1k、您能给我一些关于这两个问题和最后一个陈述的反馈吗?

    此致 Harrie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harrie、

    最好看到高电压尖峰被抑制。

    当 IN+被拉低时、将 DESAT 引脚拉低的内部 FET 只允许灌入如此大的电流。 我认为流回引脚的电流被 DESAT 内部下拉 FET 部分灌入、而其余电流则为消隐电容器充电。 除非 IN+被拉至高电平、否则故障不会触发。 由于在关断期间会发生这种情况、因此故障不会触发。

    根据您的电路、您将看到2.8V 阈值和285ns 消隐时间(R222为10k 时)。 如果您要将 R222降低至1kOhm、那么您将看到大约36ns。  

    根据您的目标时序、您可能可以在 R222处尝试使用5kOhm 电阻器(~160ns 消隐时间)、以便留出更多时间让 FET 导通、同时仍缩短消隐时间以实现快速保护。

    此致、

    Audrey