主题中讨论的其他器件: LM5170
上周我问过降压模式的问题、现在已经解决了。 然后、我已经尝试了有关电路板的升压模式(LM5170EVM-BIDIR)、 现在我发现了有关测试步骤的问题、您可以帮助我检查根本原因吗? 非常感谢!
我的测试步骤如下:(例如 :升压模式12V 至48V)
1. 提供12V 电压
2. 使用 J17引脚5和6启用 EVM 并提供3.3V 电压
3.方向使用 J28来实现
EN1 和 EN2使用 J29、J30和 J25
5. EISE 使用 J36
6. 然后我观察 到48 VDC 电压是2.8V,而不是48V,所以我不知道结果是什么?
细节连接图与图片类似。 我将等待您的回复、谢谢!