This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:使用升压模式时、输入电压为12V、但输出约为2.8V、而非48V

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829039/lm5170evm-bidir-when-use-boost-mode-input-voltage-is-12v-but-the-output-is-about-2-8v-not-48v

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

上周我问过降压模式的问题、现在已经解决了。 然后、我已经尝试了有关电路板的升压模式(LM5170EVM-BIDIR)、 现在我发现了有关测试步骤的问题、您可以帮助我检查根本原因吗? 非常感谢!

我的测试步骤如下:(例如 :升压模式12V 至48V)

1.    提供12V 电压

2.    使用 J17引脚5和6启用 EVM 并提供3.3V 电压

    3.方向使用 J28来实现

EN1    和 EN2使用 J29、J30和 J25

5.    EISE 使用 J36

6.    然后我观察 到48 VDC 电压是2.8V,而不是48V,所以我不知道结果是什么?

 细节连接图与图片类似。 我将等待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您评估 LM5170。   我强烈建议您仔细阅读 LM5170数据表、并遵循 EVM 用户指南。 用户指南第3.2节提供了有关升压操作的详细说明。  然后、您会发现断路器无法在您的设置中打开、因为您的48V 端口不会被高于12V 端口电压至少10V 的电压源预偏置。   

    在您的设置中、由于您没有该电源并且只想将其用作常规升压、因此您需要短接断路器 FET。   断路器 FET 的背面有两个外露焊盘。  将铜箔焊接到这两个焊盘上、您可以使用 EVM 作为常规升压。  它将启动、从您的12V 输入产生50V 电压。

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi