This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95372B

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829215/csd95372bq5m-csd95372b

器件型号:CSD95372BQ5M

CSD95372B -问题:VIN 最小值=4、5v? u 锂离子电池=3-4V。问题:CSD95372B 能否在3-4V 的输入电压范围内工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serg Andre、

    感谢您关注 CSD95372B。  

    此器件不适用于低输入电压、高占空比应用。  也就是说、只要您可以为 VDD 提供5V 电压来为该栅极驱动器供电、并且占空比低于数据表中的最大值、该器件就应该正常工作。  但是、您可能会失去某些功能。  高侧短路检测仅在 VIN 高于3V 时工作。  电流感应电路可能不符合数据表中指定的精度。

    此致、

    Evan