主题中讨论的其他器件:REF3240、 REF3425、
我有一个原型放大器电路(几个完全相同的电路板)、它在5V 电源电压下使用 REF3240、工作正常。 由于我想将电源电压降低至3.3V、我决定将 REF3240替换为 REF3430。 我已经订购了后一个的5个样本、另一个5个是 REF3425的分片。 现在、所有样片似乎都不起作用。
我在上述两块板上测试了其中一些板作为直接替换器件、最后一个板上的 REF3430位于电源电压介于3.3V 和6.3V 之间且负载为12kOhm 的分线板上。 根据所使用的器件、输出电压可能为0V、1.4V、1.8V -但绝不会指定2.5V 或3V。 在一种情况下、当负载降至1kOhm 时、输出电压甚至从1.8V 下降到2.4V。
一家相邻公司的电子工程师仔细检查了我的结果、得出了同样的结论。
您是否有任何想法、这里可能出现了什么问题? 是否已知最近的生产问题?