This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3430:样片似乎无法正常工作:输出电压为零或错误

Guru**** 2582715 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3240, REF3425, REF3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850316/ref3430-samples-do-not-seem-to-function-zero-or-wrong-output-voltage

器件型号:REF3430
主题中讨论的其他器件:REF3240REF3425

我有一个原型放大器电路(几个完全相同的电路板)、它在5V 电源电压下使用 REF3240、工作正常。 由于我想将电源电压降低至3.3V、我决定将 REF3240替换为 REF3430。 我已经订购了后一个的5个样本、另一个5个是 REF3425的分片。 现在、所有样片似乎都不起作用。

我在上述两块板上测试了其中一些板作为直接替换器件、最后一个板上的 REF3430位于电源电压介于3.3V 和6.3V 之间且负载为12kOhm 的分线板上。 根据所使用的器件、输出电压可能为0V、1.4V、1.8V -但绝不会指定2.5V 或3V。 在一种情况下、当负载降至1kOhm 时、输出电压甚至从1.8V 下降到2.4V。

一家相邻公司的电子工程师仔细检查了我的结果、得出了同样的结论。

您是否有任何想法、这里可能出现了什么问题? 是否已知最近的生产问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunnar、

    如果您未使用 REF34的强制和感应功能、能否确保 OUT_f 和 OUT_s 短接在一起。 GND_f 和 GND_s 短接在一起。 REF34确实需要一个输出电容器、请确保按照 EC 表中的规定连接了一个电容器。

    您可以共享原理图吗?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的提示。 在电路板上、输出电容器确实被遗忘了-这并不妨碍 REF3240正常工作。

    如果缺少电容器、REF3430是否会立即断开? 我已将其安装在试验电路板上、具有足够的电源电压来输入和启用、GND_F 接地和12k 电阻、GND_S 连接到电阻器的同一端、OUT_F 和 OUT_S 连接到电阻器的另一端。 与电阻器并联时、有一个100N 箔电容器。 它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、OUT_f 和 GND 之间的功能需要输出电容器。 无需输入电容器、但建议减少瞬态。 试验电路板上的电容是从 OUT_f 到 GND 还是从 Vin 到 GND?

    从 REF32到 REF34发生了一些重大变化。

    Iq 的性能得到了显著改善。

    2. REF34需要一个在数据表中指定的范围内的输出电容器。

    3、不再需要 Vin/en 滤波器。 如果添加 C09 R15以满足 REF32数据表规格、则无需 C09 R15。