主题中讨论的其他器件: BQ24040
大家好、从我的图片中可以看到、我为我的电池配置了 bq24050电路(在图片中、您可以阅读电池规格)。 我使用5V 的源电压为电池充电、因此无需 USB 连接。 我已经使用图片中的电路制作了电路板原型。
我真的不明白如何连接 TS 和 ISET2、ISET2引脚的作用是什么。 我为两个引脚(ISET2和 TS)连接2个电阻器、因此在这种情况下、我可以选择悬空的上拉/下拉。
我的电池只有两个引脚、因此不需要 TS 引脚的温度控制、因此我想禁用它。
因此、请:
1) 1)如何连接 ISET2引脚和电阻值?该引脚的用途是什么? (ISET2引脚现在连接到微控制器 GPIO)。
2) 2)是否可以像在电路中那样保留 ISET2连接、或者是否具有或更改了该连接?
3) 3)如何禁用 TS 引脚功能?
4) 4) R29 (ISET)和 R31 (PRETERM)值是否符合我的电池规格?
5) 5)如果我想用150mA 电流为电池充电,我是否可以用3K6值只更改 R29 (ISET)而不更改其他值? (RISET = KISET/ISET -> KISET = 540、ISET = 150mA -> RISET = 3K6);
谢谢你