This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:TS、ISET2和 PRETERM 连接和用途

Guru**** 2535260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849813/bq24050-ts-iset2-and-preterm-connection-and-purpose

器件型号:BQ24050
主题中讨论的其他器件: BQ24040

大家好、从我的图片中可以看到、我为我的电池配置了 bq24050电路(在图片中、您可以阅读电池规格)。 我使用5V 的源电压为电池充电、因此无需 USB 连接。 我已经使用图片中的电路制作了电路板原型。

我真的不明白如何连接 TS 和 ISET2、ISET2引脚的作用是什么。 我为两个引脚(ISET2和 TS)连接2个电阻器、因此在这种情况下、我可以选择悬空的上拉/下拉。

我的电池只有两个引脚、因此不需要 TS 引脚的温度控制、因此我想禁用它。

因此、请:

1) 1)如何连接 ISET2引脚和电阻值?该引脚的用途是什么? (ISET2引脚现在连接到微控制器 GPIO)。

2) 2)是否可以像在电路中那样保留 ISET2连接、或者是否具有或更改了该连接?

3) 3)如何禁用 TS 引脚功能?

4) 4) R29 (ISET)和 R31 (PRETERM)值是否符合我的电池规格?

5) 5)如果我想用150mA 电流为电池充电,我是否可以用3K6值只更改 R29 (ISET)而不更改其他值? (RISET = KISET/ISET -> KISET = 540、ISET = 150mA -> RISET = 3K6);

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24050与 BQ24040非常相似、下面的快速入门指南信息 将适用于 BQ24050。

    http://www.ti.com/lit/an/slua901/slua901.pdf

    因此、请:

    1) 1)如何连接 ISET2引脚和电阻值?该引脚的用途是什么? (ISET2引脚现在连接到微控制器 GPIO)。--Bill J - ISET2用于与限流 USB 端口配合使用。  有关更多信息、请参阅数据表和快速入门指南。

    2) 2)是否可以像在电路中那样保留 ISET2连接、或者是否具有或更改了该连接? --- Bill J -是的,这会将电流设置为500mA,而将 GPIO 上的低电平设置为 ISET 值。

    3) 3)如何禁用 TS 引脚功能? -- Bill J -连接到接地端的10k 电阻器

    4) 4) R29 (ISET)和 R31 (PRETERM)值是否符合我的电池规格? -- Bill J ---- R29 (1k) 540mA 充电电流,R31 (2k)表示10%期限电流和20%预充电。

    5) 5)如果我想用150mA 电流为电池充电,我是否可以用3K6值只更改 R29 (ISET)而不更改其他值? (RISET = KISET/ISET --> KISET = 540,ISET = 150mA --> RISET = 3K6);-- Bill J --是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bill Johes"]

    你好

    BQ24050与 BQ24040非常相似、下面的快速入门指南信息 将适用于 BQ24050。

    http://www.ti.com/lit/an/slua901/slua901.pdf

    因此、请:

    1) 1)如何连接 ISET2引脚和电阻值?该引脚的用途是什么? (ISET2引脚现在连接到微控制器 GPIO)。--Bill J - ISET2用于与限流 USB 端口配合使用。  有关更多信息、请参阅数据表和快速入门指南。 - 好的、但是 ISET2也限制了可用于我的负载的输出电流、或者只限制了 BQ24050中的输入电流? 我不明白…

    2) 2)是否可以像在电路中那样保留 ISET2连接、或者是否具有或更改了该连接? --- Bill J -是的,这会将电流设置为500mA,而将 GPIO 上的低电平设置为 ISET 值。 好的,但是输入还是输出,还是两者都有?

    3) 3)如何禁用 TS 引脚功能? -- Bill J -- 10k 电阻接地--好的

    4) 4) R29 (ISET)和 R31 (PRETERM)值是否符合我的电池规格? -- Bill J ---- R29 (1k) 540mA 充电电流,R31 (2k)表示10%期限电流和20%预充电。--好的

    5) 5)如果我想用150mA 电流为电池充电,我是否可以用3K6值只更改 R29 (ISET)而不更改其他值? (RISET = KISET/ISET --> KISET = 540,ISET = 150mA --> RISET = 3K6);-- Bill J --是。--确定

    [/报价]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因此、请:

    1) 1)如何连接 ISET2引脚和电阻值?该引脚的用途是什么? (ISET2引脚现在连接到微控制器 GPIO)。

    --Bill J - ISET2用于与限流 USB 端口一起工作。  有关更多信息、请参阅数据表和快速入门指南。

    - 好的、但是 ISET2也限制了可用于我的负载的输出电流、或者只限制 了 BQ24050中的输入电流

    -- Bill J --是的,输入和输出电流都受到限制。

    2) 2)是否可以像在电路中那样保留 ISET2连接、或者是否具有或更改了该连接?

    --- Bill J -是的,这会将电流设置为500mA,而将 GPIO 上的低电平设置为 ISET 值。

    好的,但是输入还是输出,还是两者都有?

    --- Bill J -是的,两个电流都将限制在500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以禁用 BQ24050?  

    示例:

     我不想再为我的锂电池充电、因为我有另一个大备用电池为连接到 bq24050的锂电池供电。 如果我禁用 bq24050、我避免对大电池放电、那么当我的大电池再次充电时、我会重新激活 bq24050、我的锂电池可以再次充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用 TS 引脚关闭 BQ24050的充电功能以满足此要求。 为此、您可以通过使用外部 MOSFET 拉低引脚来打开/关闭。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表(第14页):

    "如果需要、可以禁用充电终止。 CHG 引脚仅在第一个充电周期内处于低电平(LED 亮起)、一旦达到充电终止阈值、无论是否启用或禁用终止、CHG 引脚都会关闭。' 这意味着...什么? 我的意思是、如果我想禁用充电、CHG 不是要使用的引脚、但它只是一个充电指示、而不是一个消融器/使能器充电引脚... 那么、我再提出一个问题:是否可以禁用 bq24050的充电功能?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、很抱歉、我误解了您的初始问题、然后我编辑了我的回答以更好地回答上述问题。 本主题也包含在主题2部分的常见问题解答中、网址 为:http://www.ti.com/lit/an/slua949/slua949.pdf。 但最有效的方法是拉 TS 引脚以禁用充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 因此、如果我想禁用 TS 功能、您的同事告诉我用10k 下拉。

    所以:

    1) 1)如果 I 以10K 电阻下拉至接地、则可以禁用 TS 功能。

    2) 2)如果 I puldown to the ground、则 I disable the IC。 (如果我使用外部 MOSFET 将电源切断至"IN"引脚、我也会禁用充电?)

    3) 3)如果我想再次启用充电、我可以用10k 拉至接地?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答如下:

    [引用用户="Emanuele Starace"]

    好的。 因此、如果我想禁用 TS 功能、您的同事告诉我用10k 下拉。

    所以:

    1) 1)如果 I 以10K 电阻下拉至接地、则可以禁用 TS 功能。

    MDC:正确、因为温度读数永远不会改变、因此不会发生与电池温度相关的热调节。  

    2) 2)如果 I puldown to the ground、则 I disable the IC。 (如果我使用外部 MOSFET 将电源切断至"IN"引脚、我也会禁用充电?)

    MDC:正确

    3) 3)如果我想再次启用充电、我可以用10k 拉至接地?

    MDC:正确、您返回项目1中的条件

    谢谢你

    [/报价]