This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:反向电流保护、在 EN 处于启用/禁用状态时、如果 Vout 电压高于 Vin、则提供保护

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783144/tps25924-reverse-current-protection-protection-if-vout-voltage-is-higher-then-vin-when-en-at-enabled-disabled

器件型号:TPS25924

尊敬的先生:

请参阅 TPS25924数据表的第20页->图43。 浪涌和反向电流保护。

TPS259241的输入电压范围为4V~11V 电源轨、它将向 USB-C 连接器提供该电源、并将其输出到具有电流限制功能的外部附件。

因此、它还需要过压保护。

过压保护是否也适用于输出电压侧(如附图所示)?  

如果它正常工作->我能否使用与 TPS259271相同的图43 (TPS259271数据表中未提及详细的反向电流电路)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugo Lee、

    欢迎使用 e2e!

    当您说您需要在输出端提供过压保护时,是否意味着您需要在输入端看不到输出端的过压?
    遗憾的是、TPS25924x 未设计用于保护输入免受输出过压的影响。