主题中讨论的其他器件: TPS2373
大家好、
我们刚刚订购了 TPS2373-4EVM-758。 该电路板在插入符合802.3bt 标准的 PoE 时工作良好(开关向下转换为~5.2V、输出端可用、LED 亮起)。
但是、电路板在插入无源 PoE 注入器后出现故障(即、一个只将57V DC 注入两个以太网对并将另外两个以太网对接地、而不进行分类/检测的无源 PoE 注入器)。 我们没有预料到这一点。 这是预期行为吗? 什么是由浪涌电流引起的故障?
经过一些调试后、当发生这种情况时、桥式整流器 FET 似乎会发生故障、之后会使 PoE 电源短路(无论它是无源还是符合802.3bt 标准)。 更令人担忧的是、TPS2373在44V 适配器上插入直流电源后自身发生故障(电源本身短暂短路、然后芯片在引脚1上形成了一个相当大的孔)。
现在、我们移除了 FET 和 TPS2373、并订购了这些器件以尝试对电路板进行返工。 它不再使 PoE 电源短路、直流适配器侧似乎仍在工作(当由外部13V VC_OUT 供电时、直流/直流转换器会将其降压至5.2V)。 我们计划在返工电路板时继续测试。
但是、我们需要了解故障机制、因为我们确实需要符合802.3bt 标准的 PSE 以及无源 PoE 喷油器。 我们如何修改电路来缓解此问题? 这是 TPS2373、100uF 电容器产生的浪涌电流、有源 FET 桥式整流器的问题还是这些问题的组合?
谢谢、
Daniel