This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:以太网对上的无源 PoE/DC 注入

Guru**** 2543840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850490/tps2373-4evm-758-passive-poe-dc-injection-on-ethernet-pairs

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件: TPS2373

大家好、

我们刚刚订购了 TPS2373-4EVM-758。 该电路板在插入符合802.3bt 标准的 PoE 时工作良好(开关向下转换为~5.2V、输出端可用、LED 亮起)。

但是、电路板在插入无源 PoE 注入器后出现故障(即、一个只将57V DC 注入两个以太网对并将另外两个以太网对接地、而不进行分类/检测的无源 PoE 注入器)。 我们没有预料到这一点。 这是预期行为吗? 什么是由浪涌电流引起的故障?

经过一些调试后、当发生这种情况时、桥式整流器 FET 似乎会发生故障、之后会使 PoE 电源短路(无论它是无源还是符合802.3bt 标准)。 更令人担忧的是、TPS2373在44V 适配器上插入直流电源后自身发生故障(电源本身短暂短路、然后芯片在引脚1上形成了一个相当大的孔)。  

现在、我们移除了 FET 和 TPS2373、并订购了这些器件以尝试对电路板进行返工。 它不再使 PoE 电源短路、直流适配器侧似乎仍在工作(当由外部13V VC_OUT 供电时、直流/直流转换器会将其降压至5.2V)。 我们计划在返工电路板时继续测试。

但是、我们需要了解故障机制、因为我们确实需要符合802.3bt 标准的 PSE 以及无源 PoE 喷油器。 我们如何修改电路来缓解此问题? 这是 TPS2373、100uF 电容器产生的浪涌电流、有源 FET 桥式整流器的问题还是这些问题的组合?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在无源 PoE 喷油器和适配器插入条件下、可能存在超过 FET 电桥(100V) 和 PD 控制器(100V)绝对最大值的大尖峰。 我还认为这是因为 VDD (引脚1)引脚附近有损坏。

    由于无源 PoE 注入器不是标准器 件、因此它可能不符合针对 PSE 开启压摆率的 IEEE802.3标准、并且可能充当热插拔、从而产生大于100V 的尖峰。 对于适配器、由于绕过了 PD 控制器、因此没有浪涌保护、并且 VDD-RTN 之间没有 TVS (如果一些客户设计希望适配器中存在这些类型的瞬变、我看到他们在适配器输入端添加了 TVS)。 在您选择的适配器和无源 PoE 下使用此系统级投影可能会很好。

    为了保护该桥、您可以尝试在 PoE 输入对之间(在桥之前)添加双向 TVS。