主题中讨论的其他器件:LM5170、 LM5175
尊敬的 TI
我购买了其中两个 EVM 作为汽车 降压/升压转换器设计的起点、该 EVM 提供了我们所需的所有功能、因此我想将它们用作基本工作原理验证的参考设计。
我想修改现有设计、因为我们需要48V 至24V、而不是48V 至12V。 我假设设计是"对称"的、因此我不需要接触任何功率半导体。
此外、由于我假设设计中的限制因素是电流而非电压、我希望我仍可以在24V 侧使用60安培、并获得两倍的"免费"功率。 我的设计目标是244/48双向汽车降压/升压转换器、连续功率约为4kW。 因此、我将并联2或3 EVM 视为起点。
您能向我展示一下要调整的右角吗?
BR Martin