请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53647 我已将 TPS53647器件用作四相降压转换器,并支持 PMBus。
硬件搭接模式正在工作。 我 已通过 PMBus 支持将(NVM 模式)的 SKIPb-NVM 引脚下拉值更改为399K。
下载映像后、我看到 PMBus 警报信号为低 电平(因此中断)。
我尝试访问具有地址的器件状态寄存器( STATUS_CML{0x7E) 、它显示0x02:)
1 COM_FAIL R—其他通信故障
0:指示无通信故障的锁存标志
出现了此表中列出的情况以外的其他情况。
1:指示通信故障的锁存标志
出现了此表中列出的情况以外的其他情况。
数据表表表中未列出的其他类型的通信故障是什么?