This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:我在向下加载映像后收到了 TPS53647发出的 PMBus 警报信号、并尝试通过 PMBus 进行访问。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850474/tps53647-i-have-received-pmbus-alert-signal-by-tps53647-after-down-loading-image-and-try-to-access-through-pmbus

器件型号:TPS53647

 我已将 TPS53647器件用作四相降压转换器,并支持 PMBus。

硬件搭接模式正在工作。 我   已通过 PMBus 支持将(NVM 模式)的 SKIPb-NVM 引脚下拉值更改为399K。

下载映像后、我看到 PMBus 警报信号为低 电平(因此中断)。

我尝试访问具有地址的器件状态寄存器( STATUS_CML{0x7E) 、它显示0x02:)

1 COM_FAIL   R—其他通信故障


0:指示无通信故障的锁存标志
出现了此表中列出的情况以外的其他情况。


1:指示通信故障的锁存标志
出现了此表中列出的情况以外的其他情况。

  数据表表表中未列出的其他类型的通信故障是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "其他"通信故障通常由协议级别错误引起。 例如、使用错误的 SMBus 事务类型(例如、将字节写入一个写入字命令)、或者传输太少的字节、或者传输一个少于8位的块。

    我建议您修改编程脚本、以便在尝试写入每个命令后对其进行回读。 这将帮助您确定如果没有成功写入任何命令、应写入哪个命令。 请注意数据表中每个命令的事务类型(例如、Word 或 Byte)。