This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:看不到 EVAL BRD (SLVUAC4) GUI

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782483/tps65400-not-seeing-eval-brd-slvuac4-gui

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我们购买了一些 SLVUAC4评估板、我们无法看到第10、11、12和13页中 EVAL BRD 数据表中描述的 GUI 界面。

http://www.ti.com/lit/ug/slvuac4/slvuac4.pdf 

我们安装了 USB2ANY、但无法使其正常工作。

显示的唯一内容是用于打开和关闭3.3和5V 接口的2个按钮、顺便说一下、这两个按钮不起作用。

我们购买了这些 EVAL BRD、因此我们可以使用此接口、请告知我们如何获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GUI 可在 TI.com 上下载。 请访问以下链接进行下载、

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们花了几个小时尝试将 USB2ANY 与 EVAL BRD 进行通信、但它不起作用、

    EVAL BRD 数据表显示、我们应该可以看到 EVAL BRD 数据表中的图9所示的内容、但我们仍然看到 "未找到器件"

    一些旧的 e2e 案例讨论了降级固件、但 USB2ANY 固件加载程序不起作用、在 USB2任何模块中加载固件的唯一方法是使用 加载2.8.2.0版本的 USB2ANY Explorer。

    我们不明白为什么 TI 没有直接与此 EVAL BRD 配合使用的 USB2ANY 软件、无论我们需要如何开始大量使用此 EVAL BRD、因此请提供一种使其正常工作的方法。

    提前感谢您的帮助。

    此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我终于连接了它、我不知道它是否是唯一的解决方案、但它对我来说很有用:

    1-我下载了以下文件:

    0564.USB2ANY_1_19_0_0.txt

    USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.zip

    可从以下网址获取:

    e2e.ti.com/.../2653556


    2-我安装了 USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.zip

    3-我更改0564.USB2ANY_1_19_0_0.txt 的名称-> USB2ANY_2_8_2_1 (当前正式版本为 USB2ANY_2_8_2_0)

    4-我将 USB2ANY_2_8_2_1文件复制到 C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\Firmware 文件夹

    5-我从 C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin 打开了固件加载程序

    6-我根据附加在其他 E2E 咨询中的 USB2ANYFirmWare2文件附加字文件加载了"新"USB2ANY_2_8_2_1

    7-I 打开 PI-Commander -PMU 并工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、你是对的。 连接问题是我们客户遇到的一个非常常见的问题。 我还无法理解为什么 USB2ANY 中的固件与较新版本不兼容。  

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao