主题中讨论的其他器件:USB2ANY
我们购买了一些 SLVUAC4评估板、我们无法看到第10、11、12和13页中 EVAL BRD 数据表中描述的 GUI 界面。
http://www.ti.com/lit/ug/slvuac4/slvuac4.pdf
我们安装了 USB2ANY、但无法使其正常工作。
显示的唯一内容是用于打开和关闭3.3和5V 接口的2个按钮、顺便说一下、这两个按钮不起作用。
我们购买了这些 EVAL BRD、因此我们可以使用此接口、请告知我们如何获取。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们购买了一些 SLVUAC4评估板、我们无法看到第10、11、12和13页中 EVAL BRD 数据表中描述的 GUI 界面。
http://www.ti.com/lit/ug/slvuac4/slvuac4.pdf
我们安装了 USB2ANY、但无法使其正常工作。
显示的唯一内容是用于打开和关闭3.3和5V 接口的2个按钮、顺便说一下、这两个按钮不起作用。
我们购买了这些 EVAL BRD、因此我们可以使用此接口、请告知我们如何获取。
您好 Hao、
我们花了几个小时尝试将 USB2ANY 与 EVAL BRD 进行通信、但它不起作用、
EVAL BRD 数据表显示、我们应该可以看到 EVAL BRD 数据表中的图9所示的内容、但我们仍然看到 "未找到器件"
一些旧的 e2e 案例讨论了降级固件、但 USB2ANY 固件加载程序不起作用、在 USB2任何模块中加载固件的唯一方法是使用 加载2.8.2.0版本的 USB2ANY Explorer。
我们不明白为什么 TI 没有直接与此 EVAL BRD 配合使用的 USB2ANY 软件、无论我们需要如何开始大量使用此 EVAL BRD、因此请提供一种使其正常工作的方法。
提前感谢您的帮助。
此致;