This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:设计计算

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828009/uc2842-design-calculation

器件型号:UC2842

您好!

如何在设计计算中获取 s (f)值。

此致、

Sathish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    s(f) 是另一种写 jw (ω)的方法 ,其中 ω 是2*pi*frequency (f)

    此致

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在我们的设计中、开关频率为100kHz、您能告诉我 JW (ω)值是多少。

    此致、

    Sathish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    频率从低到高扫描时、JW (ω)值会发生变化。

    A 电容的阻抗为1 /(2*PI*f*C)。 阻抗有两个分量实分量和虚分量、它们描述了流经电容器的电压和电流之间的相移。

    1 /(2 * pi*f*C)可以重写,1 /(jw*f*C)其中 w = 2 * pi

    在网络上搜索电容器复杂阻抗、您将找到大量示例。

    此致

    Peter