请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 主题中讨论的其他器件:BQ78Z100、
您好 BCP、
代表我的客户发布此问题。
"我们 使用的是 BQ78Z100和 BQ24295。 bq78Z100中的充电电流将被设定为1.295mA、而 bq24295 IC 将直接使用这个电流。 但是、外部充电器的最大输出电流仅为500mA、5V、这与电源类似。 如果我们将其设置为这样、是否存在任何问题? 充电器 IC 是否会过度驱动外部充电器?"
谢谢、
劳伦