This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:驱动外部充电器是否会使 IC 更迷人?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850022/bq24295-will-charer-ic-over-drive-external-charger

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件:BQ78Z100

您好 BCP、
代表我的客户发布此问题。

"我们 使用的是 BQ78Z100和 BQ24295。 bq78Z100中的充电电流将被设定为1.295mA、而 bq24295 IC 将直接使用这个电流。 但是、外部充电器的最大输出电流仅为500mA、5V、这与电源类似。 如果我们将其设置为这样、是否存在任何问题? 充电器 IC 是否会过度驱动外部充电器?"
谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    外部充电器的用途是什么? 外部充电器如何连接到 BQ24295?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将其视为具有通信功能的电源。 它为电池提供2.5W (5V、0.5A)电源。 它通过 MCU 控制直接连接到 BQ24295。 请参阅我的电子邮件以获取方框图。

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    该线程通过单独的通道进行处理。 此线程被视为已关闭。

    谢谢、

    宁。