This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:过流情况

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849943/tps2561-overcurrent-condition

器件型号:TPS2561

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道 TPS2561的过流情况
信号拉低的时序可通过以下图 A 中 RFAULT 和 CRETRY 的值进行调整?

因为我们的 USB 集线器所需的最小拉电阻信号长度为8ms。
然后将过流返回到 SOC

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    没错。

    当发生过流情况时、在经过大约9ms 的抗尖峰脉冲后、FAULT 将拉至低电平、这也会将 EN 拉至低电平。

    则该部件将被禁用。

    外部信号将通过 Rfault 为 Cretrry 充电。

    该器件将重新打开、直到 EN 引脚的电压达到导通阈值1.1V。

    因此、您可以通过 Rretry 和 Crery 调整低电平持续时间。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    目前、我们的设计遵循三个屏幕截图

    TPS2561的使能和故障由 CN213连接。
    USB3_EN_OC#信号有一个上拉电阻器 R493、用于将电压拉至3.3V。
    将 USB3_EN_OC#信号连接到 USB 集线器(U42A)

    进行选择
    我们在绿色框中添加了 R1389和 C1185
    我们希望控制过流信号下拉的时序
    可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有道理。

    R1389和 C1185是一阶 RC 电路。

    您可以计算 RC 电路以确认时间。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。