您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们想知道 TPS2561的过流情况 
信号拉低的时序可通过以下图 A 中 RFAULT 和 CRETRY 的值进行调整? 
因为我们的 USB 集线器所需的最小拉电阻信号长度为8ms。 
然后将过流返回到 SOC 
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
没错。
当发生过流情况时、在经过大约9ms 的抗尖峰脉冲后、FAULT 将拉至低电平、这也会将 EN 拉至低电平。
则该部件将被禁用。
外部信号将通过 Rfault 为 Cretrry 充电。
该器件将重新打开、直到 EN 引脚的电压达到导通阈值1.1V。
因此、您可以通过 Rretry 和 Crery 调整低电平持续时间。
对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
谢谢。