This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:太阳能供电型 WSN 节点

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782593/bq25601-solar-powered-operated-wsn-node

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:TPS63070

您好!

我需要验证我的设计、我正在进行的设计是一个远程 WSN 节点、它将由太阳能等可再生能源供电、太阳能面板规格如下所示

VMP=+6V

VOC=+11V

IM=0.5A

Pmax=3.5W

我已选择 BQ2601作为锂离子电池18650类型的充电器 IC、我们的大多数要求都得到满足、并且 TPS63070等升压转换器用于为其他传感器供电

哪 种方法的工作电压将高于+3.3V、我非常想知道、这是我的最佳方法吗?或者、任何最佳实践都是可以在我的 design.e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_For_2D00_Eval_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190314114451.pdf 中采用的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayla、

    您的方框图看起来应该正常工作。

    但是、需要仔细检查的几个方面是 SYS_MIN 位和 LDO 的压降电压。 如果您的电池电压低于 SYS_MIN 位定义的值、则 BATFET 以线性模式运行、并且 VSYS 将比 SYS_MIN 设置高180mV 左右。 因此、请确保 SYS_MIN + 0.18V - LDO 压降电压> 3.3V (最好具有一些额外裕量)、以避免电池电压过低时出现问题。

    需要考虑的另一点是电池容量以及电池充电速度。 由于您的太阳能电池板可提供的最大功率为3.5W、因此最大充电电流受到限制。 当 VBATLOWV < VBAT < VBATREG 时、BQ25601将向您的电池施加快速充电电流。 数据表 EC 表中的典型值为 VBATLOWV_RISE = 3.12V、假设您的电池充电电压为4.2V、则:

    VBATLOWV_RISE = 3.12V -> I = P/V = 3.5/3.12 = 1.12A
    VBATREG = 4.2V -> I = P/V = 3.5/4.2 = 0.83A

    因此、即使仅连接 BQ25601和电池并且没有系统运行、快速充电电流也限制在1A 左右。如果电池容量较高、这可能会延长充电时间、尤其是当系统同时运行时。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Angelo Zhang87、感谢您的深刻回答、我将开始对其进行整合。