请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 主题中讨论的其他器件:TPS63070、
您好!
我需要验证我的设计、我正在进行的设计是一个远程 WSN 节点、它将由太阳能等可再生能源供电、太阳能面板规格如下所示
VMP=+6V
VOC=+11V
IM=0.5A
Pmax=3.5W
我已选择 BQ2601作为锂离子电池18650类型的充电器 IC、我们的大多数要求都得到满足、并且 TPS63070等升压转换器用于为其他传感器供电
哪 种方法的工作电压将高于+3.3V、我非常想知道、这是我的最佳方法吗?或者、任何最佳实践都是可以在我的 design.e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_For_2D00_Eval_5F00_Sheet_2D00_1_5F00_20190314114451.pdf 中采用的建议