请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62147 您好!
TPS62147的数据表在布局指南(12.1)中提到了以下内容: "如果需要将任何数字输入端 EN、FSEL 或 MODE 连接到 VIN 处的输入电源电压、则必须按照原理图所示直接在输入电容处进行连接。另请参阅 EVM 用户指南 ́s SLVUBE9。"
我在用户指南中查看过、但未找到任何特定信息。 评估板通过跳线将信号直接连接到 Vin 或 GND。
我想让一个可设置电阻器的 MODE 引脚(也许还有其他引脚)连接到 Vin 或 GND。 我应该使用0欧姆电阻器吗? 如果我使用较大的电阻(~10k)或较大的电阻分压器、那么要求节点直接连接到 Vin 输入电容器是否至关重要?
谢谢。
标记