This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:TPS62147数字输入连接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850467/tps62147-tps62147-digital-input-connections

器件型号:TPS62147

您好!

TPS62147的数据表在布局指南(12.1)中提到了以下内容:  "如果需要将任何数字输入端 EN、FSEL 或 MODE 连接到 VIN 处的输入电源电压、则必须按照原理图所示直接在输入电容处进行连接。另请参阅 EVM 用户指南 ́s SLVUBE9。"

我在用户指南中查看过、但未找到任何特定信息。  评估板通过跳线将信号直接连接到 Vin 或 GND。  

我想让一个可设置电阻器的 MODE 引脚(也许还有其他引脚)连接到 Vin 或 GND。  我应该使用0欧姆电阻器吗?  如果我使用较大的电阻(~10k)或较大的电阻分压器、那么要求节点直接连接到 Vin 输入电容器是否至关重要?

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    如果您看看 JP1、JP2和 JP3跳线的高侧、您会发现蚀刻连接的实际位置是靠近输入电容器 C1和 C5。  是的、您应该使用零欧姆电阻器进行选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的快速清晰的回答。  在使用使能引脚的 UVLO 功能时、是否建议使用电阻器的尺寸?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我通常使用10k 至100k 范围内的值。