This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:VDD1-SMPS 未输出正确的电压

Guru**** 1860030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781532/tps65911-vdd1-smps-not-putting-out-correct-voltage

器件型号:TPS65911

您好!

上电时、我们尝试通过 I2C 通信将 VDD1-SMPS 输出电压设置为1.35VDC、但有时会将其输出设置为2.7VDC。

是否发布了与此电压增加问题相关的勘误表/公告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您使用的是 TPS65911的哪个版本?

    是否有可能将 VGAIN_SEL 写入0b10 (0x2)? 这会将电压乘以2。

    在2.7V 电压下运行时、PMIC 的开关节点是否在开关? 有时、来自外部负载的泄漏路径会将输出拉高。 如果 PMIC 未切换、则为外部电源。

    完成此操作后、我们的技术专家 Phil 可以帮助进一步调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    它是 TPS6591133A2ZRCR。

    我没有客户提供的信息、但我正在努力获取。

    正如我在帖子中提到的、这是已知问题、还是针对此器件发布了任何勘误表?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这不是一个已知问题、也没有发布的 TPS65911系列勘误表;通常、我们会在发现问题时更新数据表。 具体而言、我们涵盖了修订版 G 更新(2011年10月)中的许多勘误案例。