Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63050, TPS63802, TPS63805
主题中讨论的其他器件: TPS63050、 TPS63802、 TPS63805
亲爱的先生。
我将 TPS63070用于我的新模块。
该模块有一个电池、输入电压为4伏、输出电压为5伏。 从此处开始、我们将 LDO 用于3.3V 和1.8V。
我们具有低功耗。 我们预计50uA。 但功耗在50-550uA 之间变化。
我们发现问题的根源是 TPS63070。 您是否知道降压/升压转换器是否应该消耗0至500uA 的电流? 它应该像这样变化吗? 是否有另一个使用较低电流的模块?
此致、
Ron。