This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070RNMR

Guru**** 2511365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63050, TPS63802, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845187/tps63070-tps63070rnmr

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63050TPS63802TPS63805

亲爱的先生。

我将 TPS63070用于我的新模块。

该模块有一个电池、输入电压为4伏、输出电压为5伏。 从此处开始、我们将 LDO 用于3.3V 和1.8V。

我们具有低功耗。 我们预计50uA。 但功耗在50-550uA 之间变化。

我们发现问题的根源是 TPS63070。 您是否知道降压/升压转换器是否应该消耗0至500uA 的电流? 它应该像这样变化吗? 是否有另一个使用较低电流的模块?


此致、
Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    TPS63070专为高达16V 的更高输入电压而设计。 降压/升压器件需要支持的最大输入电压是多少? 如果低于5.5V、我建议查看 TPS63802或 TPS63050。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Tal:

    请问您的项目进度如何? 我们有新器件、如 TPS63802/TPS63805。 它们在空载/轻载条件下具有更好的低功耗性能。  

    我强烈建议您查看一下。  如果有任何需要进一步帮助的地方、请联系我~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望获取建议组件的样片。
    我们已经在生产中使用 TPS63070、并且它的单位为1K。
    此外、您能否分享本例中电流的计算结果?
    数据表中提到了 IPEAK 值、但电流似乎高于 IPEAK 的计算值。

    此致、

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    与熟悉的 TPS6380x 相比、TPS63070在轻负载或空载条件下的损耗更大。 这主要是由内部电路引起的。 因此、我们很少有权变措施。

    放大反馈电阻可以降低一些功率损耗、但 RDOWN 的值不应超过400kΩ Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我们尝试组装100千欧电阻器。 它的结果与空载相同。

    我们希望获取建议组件的样片。

    否则,我们无法在解决办法方面取得进展。

    您能否给我一个联系以继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    请了解我们在无负载情况下降低功率损耗的权变措施有限。 因为 TPS63070专为高电压输出应用而设计。  

    正如 Brigitte 和我之前所建议的那样、我们拥有 TPS63802、TPS63050等低 IQ 器件。  

    对于样片、您是否与现场团队联系? 或者、您也可以联系 TI 授权半导体经销商: http://www.ti.com/info-store/distributors.html