This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:输入电压无输出电压和高电流

Guru**** 2501865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848898/tps63002-no-vout-and-high-current-at-vin

器件型号:TPS63002

大家好、团队、

我的客户正在使用以下 Webench 原理图(4.85Vin、5Vout、1 Aout)评估 TPS63002电路。 但是电路不能正常工作。

您能不能告诉我 TPS63002电路为什么不工作?

评估条件如下:

  • 输入电压:4.85V (由电源设备提供的0.1A 钳位电压)
  • 输出电压负载:2千欧

但是、测量了1.627Vin (0.1A)和 Vout=0V。

这里发生什么事了?

由于钳位为0.1A、它在启动和故障启动时是否需要大电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teketo:

    是的、电路在启动期间需要大于0.1A 的输入电流。  

    我是否可以知道应用是什么以及电源的限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teketo:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu-San、

    客户确认将电流限制放宽到1A 左右解决了问题。

    器件在启动期间需要更大电流的原因是为了对输入/输出电容器充电、对吧?

    您是否知道正确启动所需的最小电流? 或者您知道电流的计算/公式吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    对于启动期间的电流限制、您可以查看数据表中的"7.4.1软启动"。 如前所述、如果 Vout 高于1.2V、则限制将正常。 很难计算启动期间的最小电流。 一般来说、较小的 Cout 可能具有较小的浪涌电流。 放大 Cin 可以防止电源电压下降太多。  

    我是否可以知道预期值是多少? 我们有一份应用手册、可帮助降低启动期间的浪涌电流。

    http://www.ti.com/lit/an/slva307b/slva307b.pdf?keyMatch=EXTEND%20THE%20SOFT&tisearch=Search-EN-everything