大家好、团队、
我的客户正在使用以下 Webench 原理图(4.85Vin、5Vout、1 Aout)评估 TPS63002电路。 但是电路不能正常工作。
您能不能告诉我 TPS63002电路为什么不工作?
评估条件如下:
- 输入电压:4.85V (由电源设备提供的0.1A 钳位电压)
- 输出电压负载:2千欧
但是、测量了1.627Vin (0.1A)和 Vout=0V。
这里发生什么事了?
由于钳位为0.1A、它在启动和故障启动时是否需要大电流?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户正在使用以下 Webench 原理图(4.85Vin、5Vout、1 Aout)评估 TPS63002电路。 但是电路不能正常工作。
您能不能告诉我 TPS63002电路为什么不工作?
评估条件如下:
但是、测量了1.627Vin (0.1A)和 Vout=0V。
这里发生什么事了?
由于钳位为0.1A、它在启动和故障启动时是否需要大电流?
此致、
尊敬的 Takeo-San:
对于启动期间的电流限制、您可以查看数据表中的"7.4.1软启动"。 如前所述、如果 Vout 高于1.2V、则限制将正常。 很难计算启动期间的最小电流。 一般来说、较小的 Cout 可能具有较小的浪涌电流。 放大 Cin 可以防止电源电压下降太多。
我是否可以知道预期值是多少? 我们有一份应用手册、可帮助降低启动期间的浪涌电流。