请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS59641 你(们)好
请让我向您询问有关 TPS59461的信息。
如果/CSKIP 或/GSKIP 引脚保持断开状态、IC 的行为是什么? 是否可以将这些引脚保持断开状态?
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
横田洋三先生:
在 OSR/USR 阈值的引脚搭接选择中、这些引脚上的电阻器接地。 这些是瞬态响应调优选项。 我建议使用用于下拉至接地和上拉至 VREF 的位置固定器、以便您可以根据需要尝试不同的选项。 将引脚保持断开可禁用 USR 并选择最小激进 OSR 阈值(610mV)。 这对您的应用程序可能是可以的、但除非您确定、否则最好保留占位符。 此外,SKIP#应连接到驱动程序 SKIP#引脚,以启用英特尔定义的不同 PS1、PS2状态下的操作。 如果未路由 SKIP#引脚、此控制器将无法执行自动跳跃模式。