This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:TPS59461的/CSKIP 和/GSKIP 终端

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782129/tps59641-cskip-and-gskip-terminal-of-tps59461

器件型号:TPS59641

你(们)好

请让我向您询问有关 TPS59461的信息。
如果/CSKIP 或/GSKIP 引脚保持断开状态、IC 的行为是什么? 是否可以将这些引脚保持断开状态?   

此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    我在网上找不到 TPS59641数据表。
    我将与团队核实这是否是我们的职责。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    在 OSR/USR 阈值的引脚搭接选择中、这些引脚上的电阻器接地。 这些是瞬态响应调优选项。 我建议使用用于下拉至接地和上拉至 VREF 的位置固定器、以便您可以根据需要尝试不同的选项。 将引脚保持断开可禁用 USR 并选择最小激进 OSR 阈值(610mV)。 这对您的应用程序可能是可以的、但除非您确定、否则最好保留占位符。 此外,SKIP#应连接到驱动程序 SKIP#引脚,以启用英特尔定义的不同 PS1、PS2状态下的操作。 如果未路由 SKIP#引脚、此控制器将无法执行自动跳跃模式。