请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 主题中讨论的其他器件: BQ25895
大家好、
我的客户正在进行使用 BQ25896的设计。 他们最近发现、当启用 OTG 时、除了 PMID、VBUS 引脚似乎还提供升压电源。 基于这一点、我提出了几个问题、希望得到您的反馈-
- 在什么情况下、Q1会关闭栅极?
- 是否有 I2C 设置可在启用 VBOOST 时禁用 VBUS 供电?
- 我们看到、即使外部电源为 VBUS 供电、升压也会保持开启状态。 在这种状态下、PMID 似乎通过了外部电源、而不是 VBOOST 输出、但电池未充电、似乎仍然提供 VSYS。 这是安全有效的方案吗?
- 您能否向我介绍应用手册和/或提供有关主机应如何控制 OTG 的建议?
谢谢、
Mitchell