This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:有关 VBUS 引脚和 OTG 的问题

Guru**** 2582765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828902/bq25896-questions-on-vbus-pin-and-otg

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25895

大家好、

我的客户正在进行使用 BQ25896的设计。 他们最近发现、当启用 OTG 时、除了 PMID、VBUS 引脚似乎还提供升压电源。 基于这一点、我提出了几个问题、希望得到您的反馈-

  1. 在什么情况下、Q1会关闭栅极?

  2. 是否有 I2C 设置可在启用 VBOOST 时禁用 VBUS 供电?

  3. 我们看到、即使外部电源为 VBUS 供电、升压也会保持开启状态。 在这种状态下、PMID 似乎通过了外部电源、而不是 VBOOST 输出、但电池未充电、似乎仍然提供 VSYS。 这是安全有效的方案吗?

  4. 您能否向我介绍应用手册和/或提供有关主机应如何控制 OTG 的建议?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mtchell、

    请参阅"升压模式中的9.2.14.2电压和电流监控"部分、充电器器件密切监控 RBFET (Q1)和 LSFET (Q3)电流、以确保安全的升压模式运行。 在过流情况下、当输出电流超过(IOTG_OCP)时、器件将以断续模式运行以提供保护。 在断续 μs 周期中、器件会在 tOTG_OCP_OFF (典型值30ms)时关闭 RBFET、并在 tOTG_OCP_ON (典型值250 μ s)时开启 RBFET、以尝试重新启动。

    2.否 如果不需要 VBUS 上的升压输出。 请使用 BQ25895。

    它是充电器的降压模式运行、并且是正常的。

    当电池被用来提供 PMID 升压输出时、OTG 模式应该被启用。  

    谢谢、

    宁。