我使用 TPS544C25调节3.3V 输出。 芯片工作正常、可以调节和负载阶跃、唯一的问题是在启动期间、随着电压从0V 上升到3.3V、峰值很小。 无论它是从空载还是满载启动、问题仍然存在。 我附上了一张图片供参考。 黄色/橙色线是输出电压、蓝色线是芯片 COMP 引脚上的电压。 我不明白为什么在峰值发生时 COMP 引脚将变为0。 我查看了数据表、当基准电压达到斜坡信号的底部时、似乎会出现峰值。
该转换器的工作电压范围为12V 至3.3V。
如果我在电容器上仍有一些输出电压的情况下启动转换器、则启动上升是单调的、一切都运行良好。
感谢您的任何帮助。