This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:非单调启动

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849141/tps544c25-non-monotonic-startup

器件型号:TPS544C25

我使用 TPS544C25调节3.3V 输出。  芯片工作正常、可以调节和负载阶跃、唯一的问题是在启动期间、随着电压从0V 上升到3.3V、峰值很小。  无论它是从空载还是满载启动、问题仍然存在。  我附上了一张图片供参考。  黄色/橙色线是输出电压、蓝色线是芯片 COMP 引脚上的电压。  我不明白为什么在峰值发生时 COMP 引脚将变为0。  我查看了数据表、当基准电压达到斜坡信号的底部时、似乎会出现峰值。

该转换器的工作电压范围为12V 至3.3V。

如果我在电容器上仍有一些输出电压的情况下启动转换器、则启动上升是单调的、一切都运行良好。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我有几个问题可以帮助我们更好地理解问题:

    您能否分享一个原理图片段、如果不可能、还可以分享电感器值、输出电容器值、开关频率设置?

    您的负载是什么-它是恒定电流的电阻器、电子负载等吗? 如果是电子负载、该型号是什么? 当您说没有负载时、电子负载是否关闭? 什么是满负载电流?

    您是使用 CNTL 启用器件还是仅允许 VIN 启动?

    您能否还与12V 输入、VOUT、SW、COMP 共享示波器波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法提供原理图片段、但我可以提供一些值。

    输入电容为220uF、输出电容为~950uF、电感值为10uH、开关频率为290kHz。

    我在前一张图片中显示的负载为空载、根本没有连接任何负载。  但是、当我以恒定电阻或恒定电流为负载加电时、问题仍然存在。  满负载电流为6A。

    控制器由使能信号馈送、该信号在输出电压开始上升之前先开启、我将在此介绍一幅图。

    使能信号(蓝色)、输出电压(黄色):

    VIN (蓝色)、VOUT (黄色):

    SW (蓝色)、VOUT (黄色)、很抱歉质量不佳、我无法获得良好的图片:

    因此、该电源转换器最初由5V 总线供电、当所有电源在一段时间后启动并运行时、电压将变为12V、远远晚于启动时间。  我只看到5V 总线的问题、明天我将尝试12V 输入(我需要对电路板进行一些更改)。  使能端在输入电压开始上升之前就已开启、但我看到输入电压有小幅下降。  触发 UVLO (数据表中的3.7V)几乎是不够的、因此我认为这并不是什么大问题。  然而、当出现"跳跃"时、开关节点确实开始脉冲、它会拉低100us、然后恢复正常运行并平稳上升至输出电压。

    我能看到的唯一可能令人担忧的问题是5V 输入电压。  我将尝试使用12V 总线进行更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新: 我发现了问题。  我正在为该电源使用并联保护 FET、但我在 FET 之后感应、而不是以前。  因此、输出在上升、但 FET 尚未导通、因此当 FET 最终导通时、反馈和补偿位于不同的点、控制器期望值不同。  它看起来是控制器的瞬态、因此它会关闭控制器、直到 COMP 引脚和反馈匹配。  此问题已得到解决。  谢谢