This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:TPS40200

Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827656/tps40200-tps40200

器件型号:TPS40200

在设计中使用 TPS40200。 我的问题是稳定性和补偿仿真。  

 从 http://www.ti.com/product/TPS40200/toolssoftware 中的模型和参考设计 中可以找到更适合用于仿真的模型和参考设计。  

一般而言、本页中提供的模型(瞬态、平均值)之间的区别是什么。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为瞬态模型适用于整个电路仿真、平均模型可能仅用于器件的交流分析(某些功能可能未启用)

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以将瞬态模型用于时域仿真和稳定性分析、我认为是这样吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未尝试过这种方法、但我认为应该尝试、请告诉我您是否在运行它时遇到任何困难。

    但收敛时间可能会更长。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此页面中有一个名为 TPS40200 TINA-TI 交流分析参考设计(修订版 D)的文件

    当我在 TI TINA 中将其打开时、有一个模块 U1、其中包括带有电阻器和电容器的 TPS40200。 我们能否更改电阻器和电容器的值、或者它们在 U1中是固定的、并且该模型仅针对12至3.3V 转换器仿真进行了优化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从这个角度来看、我认为您不能更改模块电容器和电阻器

    谢谢

    -Arief